This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:电源设计指南

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683628/pga411-q1-the-power-supply-design-guide

器件型号:PGA411-Q1

您好!  

我正在尝试将 PGA411-Q1芯片用于旋转变压器感应应用。 我想确保我是否正确理解了电源要求。  

我正在尝试以7Vrms 模式运行此芯片。

因此,连接将为:

VCCSW (引脚4)连接到外部5V。组装升压组件(电感器和二极管)。 VSW (引脚6) 连接在该电感器和二极管之间,并连接到 VEXT (引脚24)?  

芯片是否通过 内部升压电源为 V EXT 提供15V (电压值可通过软件调节)、或者 VEXT 是否需要外部15V 电源? VEXTS 连接到芯片外部的 VEXT?

 请告诉我这^是否正确。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -VEXT 应从外部连接至 VEXTS。
    -如果组装了升压组件,那么升压将为 VEXT 提供15V 电压(通过软件调节电压)。

    您的理解是正确的。 如果您有任何其他问题、请告诉我!