This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:调制器时钟-由加热引起的伪影。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683636/amc1306e25-modulator-clock---artefacts-caused-by-heating-up

器件型号:AMC1306E25

建议的调制器时钟

评估 AMC1306 (第一个原型系列)-我们看到了与此器件的稳定性有关的一些问题。

在 CLKIN 上以16MHz 的频率运行-我们看到器件升温时出现伪影。

隔离问题-没有热处理-看起来有一些调制器时钟范围/频率会引入伪影。

这是否可能是由差频引入的、其内部扩频振荡器用于隔离栅?

是否有推荐的调制器时钟频率?

典型隔离器内部时钟是什么? 它们是否已同步?  

Rgds。

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    您能更具体地说一下您看到的是哪类伪影吗? 您如何应用热处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们的设置:Delfino 使用 sysclock/2、分频器6、50%占空比、16.45Mhz 时钟 AMC1306。 在使用热风枪、分离的焊铁或空调室对器件进行预热时、我们看到尖峰从几百 LSB 到 FS 不等、最高达到60-80摄氏度。 进一步加热至更高的温度可降低峰值振幅、并恢复稳定运行。 从外部发生器应用17.8MHz 时钟(以避免 Delfino 在同一时间域运行导致曼彻斯特边沿采样问题)时表现出相同的行为、其他时钟频率也不会出现问题。 曼彻斯特信号始终保持一致。 使用 Delfino 内置滤波器转换数据。 绝缘栅短路时的行为相同。 在所有器件上都看不到或强度相同的行为-在一个电路板上有6个 AMC1306、并在3个电路板上进行了测试-我们在所有电路板上都有问题。
    Rgds。

    Wolfgang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    感谢您提供更多详细信息。 在此测试期间、您如何配置输入? 您实际上是对输入信号进行采样、还是对输入进行了短路? 高达 FS 的声音峰值可能会达到 VCM 输入限制、导致输出流饱和。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们可以在各种输入配置中看到这种情况、输入短路或低负载、并考虑 VCM 限制。 尖峰的高度取决于发热和 CLKIN 频率。 有一些200kHz 带宽。 如果我们一直加热到看到尖峰-将输入频率改变200kHz 会使尖峰消失。 这将指向不同的方向。

    Rgds。

    Wolfgang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    幽默... 输入短路或直流转换较小时、您可能会看到一个空闲音调、但这不应接近满量程。 当您说输入频率改变200kHz 时、您是指输入时钟还是指实际的调制器输入? 您是否介意我给您的 myTI 个人资料电子邮件帐户发送一条备注? 我们可以暂时断开此线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只会看到轻微的直流噪声(短路或无输入)、直到我们从发热中获得尖峰。 我指的是输入时钟。 脱机时无问题。 Rgds。