This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAV8775 EVM 分次启动问题/基本调整

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680994/dac8775evm-dav8775-evm-frist-startup-problems-basic-adjustments

器件型号:DAC8775EVM

您好!

我想对 Windows 评估计划(似乎是 LabVIEW 计划)进行原始试验。

我将 J2连接到+24V 和 GND。

要启用输出 A 以进行基本试验(电压或电流输出)、必须执行哪些跳线连接

当我启动 LabVIEW 程序并在 HMI 内的更改被填充后执行复位时:

请给我一些提示或故障排除详细信息。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该是相当直接的、以便在 EVM 上启用电流或电压输出。 请参阅 EVM 用户指南中的表3。 确保所有跳线都处于其默认位置、然后按照以下步骤操作。 默认模式使用 PVDD 的单电源输入、然后内部降压/升压生成其他电源轨。

    1.将 USB-DIG 连接到 EVM。

    2.将12V-36V 电源连接到 PVDD。

    3.通过点击 GUI 顶部的"Reset"来执行硬件复位。

    4.启用基准。

    5.启用通道 A 的降压/升压

    6.选择通道 A 的输出范围

    7.键入所需的代码并按 ENTER 键。

    8.选中"输出启用"框。

    然后、您应该能够根据您选择的范围和代码来测量输出。 同样的过程适用于其他通道。 此处介绍了 EVM 的完整详细信息:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau248/sbau248.pdf

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢快速响应。

    我检查了所有两次、但 GUI 复位后与 LabVIEW 程序的行为相同-所有错误状态均打开。

    n´t 最糟糕的是我无法收集任何错误消息。

    有 pos。 要接收在我的 LabVIEW 环境中实施的原始 labiew vi 代码(LabVIEW 2017 SP1)。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    忘记我写的所有内容-似乎 USB 电缆有缺陷..抱歉在这种情况下..
    顺便说一下,是否可以在此处获取用于实现的原始 LabVIEW vi´s?

    此致

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很高兴您能正常工作。 我将向您发送一个 PM、我们可以专门讨论 LabVIEW 软件。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    ´ll 回答-我等待 PM。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    请您通过 PM 联系我、了解 LabVIEW 计划。

    Michael.hertkorn@xcerra.com

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我向您发送了一个在 E2E 上连接的请求、以便我们可以进行 PM 连接。 您可以接受请求吗? 或者、我可以通过您提供的电子邮件与您联系。

    谢谢、
    Garrett