This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3224:ADC3224初始化

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683962/adc3224-adc3224-initialization

器件型号:ADC3224

大家好、

我对 ADC3224初始化有疑问。

数据表中提及的内容。

剂量这意味着在 RESET 引脚上施加高脉冲后、ADC3224会自动将内部寄存器初始化为默认值、或者是否需要在 RESET 引脚上施加高脉冲后将内部寄存器写入默认值?

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    复位应加载默认值。 为了确保这一点、您可以在执行此复位后读回寄存器、并验证数据表中的值。

    此致、

    Jim