请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS7142您好!
我正在开发振动监控传感器、在该传感器中、我需要持续存储来自3个检波器的数据并对其进行阈值检测。 本产品的主要目标是尽可能低功耗、我当前的最佳解决方案是使用外部 ADC (我需要的位数比通用 MCU 12位 ADC 所能提供的位数多)、以便在每次采样时唤醒 MCU。 然后、如果 MCU 不高于阈值、则 MCU 将进行存储、比较并返回休眠状态。 否则、它将开始录制。
也就是说、节省更多功耗的理想解决方案是使用一个 ENOB 大于16的 ADC、一个内置 FIFO、并且进行阈值检测。 这样、我只需要在 FIFO 已满或超过阈值时唤醒 MCU、这样可以节省大量功耗。 我还没有找到这样一个 ADC,但也许有人遇到过这个 ADC,会有一些建议呢?
我还乐于使用任何其他能够进行采样、存储和阈值检测的低功耗集成解决方案。
感谢您的帮助!
此致、
Xavier Lajoumard de Bellabre