This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:DAC3484EVM 软件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683202/dac3484evm-dac3484evm-software

器件型号:DAC3484EVM

我需要在窗口7中使用 DAC348xEVM 软件 GUI (修订版)配置 DAC。 当我运行软件时、GUI 字段相互重叠、如下所示。 我还收到了"设备通信故障消息。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC3484-GUI.pptxStanley、

    图像未通过。 您可以将其作为附件发送吗? 您的 GUI 是否与所连接的 GUI 相同? 尝试以系统管理员的身份运行 GUI、并查看其工作原理。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC3484-image.pptxTHanks作为响应、这里是随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stanley

    对于 GUI 显示问题、如果可能、我建议将屏幕分辨率更改为更高的分辨率。 我认为这可能有助于缩小字段在 GUI 面板中的位置、并消除重叠。 如果不起作用、请尝试将显示字体大小的设置更改为较小的设置。 目前、它可以设置为大于标准尺寸、以提高其他应用的可读性。

    对于通信问题、计算机驱动程序似乎无法正确识别主板。 请确保您已安装高速数据转换器专业版软件。 安装此软件包还应安装 DAC EVM 所需的 FTDI USB 驱动程序。

    请告诉我们这些更改是否有帮助。

    此致、

    Jim B