This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:AVSS 上所需的电压

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683162/dac7760-required-voltage-on-avss

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: LM7705

我们在 DAC7760上进行了设计、对 AVSS 电压有一些疑问。


在数据表中、我们测试了以下条件:AVSS 的最小输出电压应至少低0.5。

注2也说明了这一点:

(2)假设行人空间为0.5 V 

但在注1中、我们看到 AVSS 可以为0、V OUT 也可以从0V 开始

(1)当 AVSS = 0V 时、0V 至5V 和0V 至10V 范围内的 INL 和偏移误差 
从 DAC8760的代码0x0100开始计算、从 DAC7760的代码0x0010开始计算。

我们需要0-5V 和0-10V 的输出范围。AVSS 需要什么电压? 它应该是-0.5V 吗? 或者、我们可以使用-0.23V 呢?
需要指出的是、LM7705的原理图中已经有-0.23V 电压。 因此、使用它非常有用。 但我们不确定它是否可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    为了实现数据表中列出的零标度误差性能、必须将 AVSS 设置为提供数据表中指定的0.5V 下行余量。 您可以在不提供 AVSS = 0V 等空间的情况下使用该器件、但输出将无法达到0V、这就是前几个代码未包含在误差计算中的原因。 对于 AVSS、使用-0.23V 不会提供足够的空间、因为数据表中列出的最小值为-0.5V。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    您能评论这个问题的另一个方面吗?
    我们是否正确理解未补偿的零标度误差可以在代码中实现值0x0010 (或20mV)?
    或者、我们是否应该以其他方式理解注释1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    这不是对本说明的正确解释。 此注释表明、对于0V-5V 和0V-10V 情况、器件的 TUE 从16 (0x10)计算为满量程。 在电压输出模式下、电气特性表中指定的 TUE 不适用于较低的15个代码。 在这些接近零标度的代码上可能会有更多的误差。 我将结束此主题、但我们可以在您最近发布的论坛帖子中继续讨论:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/683407

    谢谢、

    Garrett