This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DAC38J82:dac38j82能否在子类0中工作?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683619/linux-dac38j82-can-dac38j82-work-in-subclass-0

器件型号:DAC38J82

工具/软件:Linux

你好。 我很难使用 dac38j82的数据表。  

1.我找不到有关子类0的信息。

dac38j82能否在子类0中工作?

2.在双通道型号 dac38j82中,应该使用四个输出通道中的哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Val、

    此部件不支持子类0。 使用输出多路复用器功能、4个输出中的任意两个可在给定时间使用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim! 感谢你的答复。 我还有一个问题。 根据 DAC38J82的数据表、在图81的102页上、如果我使用一个 DAC38J82芯片、就不需要将信号"SYSREF"连接到 FPGA。
    如果我正确理解数据表、我必须将时钟连接到 FPGA、将时钟和 SYSREF 信号连接到 DAC? 我是对的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Val、

    FPGA 和 DAC 都应获得器件时钟和 SYSREF 信号。 我认为这是数据表中的一个拼写错误。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。