This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R RLD 导联脱落检测会导致 IN2N 异常?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683315/ads1292r-ads1292r-rld-lead-off-detection-result-in-in2n-abnormity

器件型号:ADS1292R

这是原理图。

我们的客户使用  ADS1292R 的 RLD 导联脱落检测功能。 当电极脱落时、错误地报告 IN2N 下降。 这种现象不仅出现在他们的 PCBA 上,而且出现在 TI 的演示套件(ADS1X9XECG FE + Fluke ProSim 8 Vital Signs Patient Monitor Simulator)中。

以下是其测试流程:

  1. 使用 ADS1xECG FE 和 ProSim 8、连接3个电极:RA、LA、RL
  2. 在“LOFF and RLD”(LOFF 和 RLD)选项卡中设置相关寄存器。
  3. 依次在“寄存器映射”选项卡中设置四个配置。
  4. 单击“实时 ECG”选项卡,断开 RL 电极与仿真器的连接。 等待1-2分钟、观察关闭状态指示灯。

配置1:

现象1:

配置2:

现象2:

配置3:

现象3:

配置4:

现象4:

上述4种配置将在电极断开后1-2分钟内报告 IN2N 下降。

===================================================================================================================================

现象5:

断开所有电极后无异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morgan、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    首先、让我指出、RLD 导联脱落检测功能仅在 RLD 放大器断电时有用。 否则、RLD 输出将始终驱动至1/2 Vs、而比较器将永远不会检测到 RLD 电极的导联脱落事件。 RLD 导联脱落检测功能应对其他电极没有影响、可以禁用该功能以实现正常运行。

    您对 RLD_SENS 寄存器所做的其他更改(位[3:0])仅控制 PGA 输出与 RLD 放大器反相输入的连接、以实现共模导出。 如果其中一个 PGA 输入接地(即 IN2P)、则相应的 PGA 输出(即 PGA2P)也将导轨、并可能强制 RLD 输出发生变化。

    您的 LOFF 设置是什么? 您是否尝试过调整导联脱落电流幅度或比较器阈值?

    此致、