Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD32EVM
您好!
问题1: 在哪里可以找到 TSW1400EVM 中使用的 Intel Altera FPGA 项目?
问题2: 我不想使用 HSDC Pro GUI、而是使用脚本接口。 在哪里可以找到运行我自己的脚本(python)所需的 DLL 和必要的软件
HSDC Pro 用于连接 TSW1400EVM 和 AFE58JD32EVM
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32EVM
您好!
问题1: 在哪里可以找到 TSW1400EVM 中使用的 Intel Altera FPGA 项目?
问题2: 我不想使用 HSDC Pro GUI、而是使用脚本接口。 在哪里可以找到运行我自己的脚本(python)所需的 DLL 和必要的软件
HSDC Pro 用于连接 TSW1400EVM 和 AFE58JD32EVM
谢谢、此致、
您好、Redwood、
1) 1)在屏幕截图中、鼠标指针指向采用 FPGA 固件设计的 Quartus 项目。 我能够运行此安装程序并在中找到 Quartus 项目 /源代码 有两个项目、一个用于 ADC、一个用于 DAC。 您必须在安装后将其解压缩。
2) 2)我们支持 HSDC Pro 工具的脚本编写。 请参阅 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和 Examples 中的示例
目录中也有一个 python 示例。 我们不支持对硬件进行低级调用。 如果需要、我建议完成固件设计并根据您的需求进行修改。
此致、
Brian
您好、Redwood。 我确认我们发布的 FPGA 代码未实现设计的"数据移动器"部分、以便通过 USB3 FTDI 器件将数据从 FPGA 移动到 PC。 由于在 FPGA 设计中实现这一功能的技术多种多样、我们无法为其提供支持。
我可以为您提供一些有关我们实施的内容的高级详细信息、但这是我们可以做的最好的事情:
1) 1)捕获从 ADC 到 FPGA 的完整样本
2) PC 将启动异步流处理器卸载(32位100MHz) 这是不正确的、我们为 TSW1400使用 FTDI 驱动程序
3) 3)完成卸载后、我们会按样本和通道解析数据
在我们的固件中、我们按顺序将数据保存在8位块中、因此、如果我们保存双通道14位捕获、将如下所示。 所有块为8位、我们在每个高寄存器中丢弃2位、以使映射保持简单。
Ch0h[1] Ch0l[1] Ch1h[1] Ch1l[1]
Ch0h[2] Ch0l[2] Ch1h[2] Ch1l[2]
Ch0h[3]……
有关 FX3驱动程序的更多信息,我建议阅读它们的异步流处理器示例。
此致、
Brian
您好 Brian、
谢谢你。
FPGA 设计内容并不重要。
问题在于、TSW1400板不允许我们在使用 HSDC Pro 的同时更新 FPGA 代码。
1-异步或同步传输数据并不重要。
2 -对于当前的系统、我们必须移除电阻器、然后将其放回、以便尝试对 FPGA 代码进行一些微小的更改。 这是不切实际的。 固件开发人员可能使用不同的方法。
固件团队可能有一个替代解决方案、例如:
"当他们更改 FPGA 代码时,他们有一个实用程序,允许他们与 HSDC 专业版等主板进行通信"
问题1:我们能否获得上述平台?