This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:最低 SCLK 频率

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683037/ads7950-minimum-sclk-frequency

器件型号:ADS7950

大家好

如果我们问 ADS7950、您会介意吗?
最小 SCLK 频率是多少?
或者 、是否有针对最小 SCLK 的调节?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山、您好

    感谢您在 E2E 上发布您的查询。

    ADS7950数据表图(图9和图10)显示、器件可在大约几十 ksps 的采样速度下运行。 这对应于相当低的时钟频率。 有时、由于内部电容器泄漏、时钟速度非常低、您可能会看到性能略有下降。 因此、您需要将其考虑在内。

    您是否具有主机控制器可以提供的最小时钟速度规格。 假设主机控制器可支持1MHz 时钟频率、则 ADS7950可在50ksps 下运行。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Abhijeet San

    感谢你的答复。

    我们无法理解  您正确提到的内容。

    在数据表 P9中、它显示 了最大 f (SCLK) SCLK 频率显示为20MHz。
    主机 控制器的寄存器、最小 f (SCLK) SCLK 频率是多少?
    或者、我们是否应该 将 最小 f (SCLK) SCLK 频率 视为1MHz?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山、您好

    正如我在上一篇文章中所说的、当您以非常慢的时钟速度运行器件时、您可能会看到一些性能下降。 为了获得可靠的器件性能、我建议您将最小时钟速度限制为200kHz。

    您能否告诉我、您是否有任何系统限制规定了此最小时钟速度要求。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet San、

    感谢您的回复!
    好的、我们 明白了。

    此致、

    大田松本