This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1131:使用具有3个并联负载单元的模数转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683225/ads1131-using-a-d-converter-with-3-load-cells-in-parallel

器件型号:ADS1131

我将 ADS1131用于具有404欧姆输入电阻的称重传感器的设计。  

器件中的激励开关的规格是处理30mA。  

我有一位客户希望并联使用3个负载单元。  

激励电压为3.3伏、使电流达到25mA。   

使电流接近规格是否有问题?

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    30mA 是额定值随温度变化的情况、因此只要称重传感器电阻保持相对恒定、25mA 就不会成为问题。 我建议查看从称重传感器到称重传感器的变化、因为肯定存在一些容差。 电源电压调节也是如此、因此您需要确保对于所有变量、您的总电流不超过30mA。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    谢谢、
    您是否知道芯片中是否有电流限制功能、或者是否会超过电流、从而损坏 IC ... 规格中不清楚。
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    这或多或少是一个开漏 FET 电路。 设计中内置了一些开销、但没有用于电路保护的电流限制。 我建议将电流保持在30mA 或更低。

    此致、
    Bob B