This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10065:输入阻抗

Guru**** 2868650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10065, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679622/adc10065-input-impedance

器件型号:ADC10065
主题中讨论的其他器件: THS4521

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 注意到高偏移(转换后)、他认为是由于 ADC 输入端的某种不平衡。

ADC10065由 THS4521运算放大器驱动。 运算放大器和 ADC 位于2个不同的电路板上。 当一个简单的直流信号被连接至 ADC 时、偏移也被注意到。

到目前为止(这是一个旧项目)没有任何偏移问题、他认为他接收到的大量 ADC 具有不同的输入阻抗。 他会添加匹配的电阻器网络以重新平衡阻抗。

在数据表中、没有任何有关 ADC 输入级电阻阻抗的信息。 是否有任何数据可用? (典型值和差异)。

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Domenyko
    是否可以共享 ADC10065和 THS4521的原理图以及相关电路?
    看到了多少偏移? 在给定特定直流输入的情况下、预期的输出代码是什么、看到的实际输出代码是什么?
    谢谢、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ADC10065输入引脚不会在芯片上端接、也不会进行缓冲。 输入端存在采样电容、并且随着 CLK 切换和采样/保持开关打开和关闭、电容会略微变化。

    如数据表信号输入部分中所述:

    '模拟输入上的内部开关动作会导致从输入引脚输出能量。 当驱动源尝试对此进行补偿时、它会向信号中添加噪声。 为了防止这种情况发生、在每个信号输入引脚上使用18Ω Ω 串联电阻、在输入端使用25pF 电容、如图42所示。 这些组件应靠近 ADC 放置、因为 ADC 的输入引脚是系统中最敏感的部分、这是最后一次过滤输入的机会。 两个18Ω Ω 电阻器和25pF 电容器组成了一个频率为177MHz 的-3dB 低通滤波器。"

    如果驱动电路不包含这些 R/C 特性、则可能是偏移问题的原因。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的提示。 在运算放大器和 ADC 之间、有一个 LC 滤波器和一个非常靠近 ADC 输入引脚的电容。

    设计人员将设置一个工作台来调试 Isse。 它们共享测试结果、原理图和布局。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    有关 ADC 旁路的其他一些详细信息:

    PIN6 Vref 和 pin7 Vreft:在每个引脚上通过1uF 电容被旁路。

    PIN4 Vcom 由1.25V 电压驱动并且有1uF 旁路电容;

    PIN8 Vrefb 悬空、无任何旁路电容(原理图中的错误)

    Vrefb 引脚上漏掉的旁路电容会产生什么影响?

    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据数据表、Vcom、Vrefft 和 Vrefb 应通过0.1uF 电容去耦到模拟接地。 在 Vreft 上具有1uF 且 Vrefb 上没有电容可能会导致 ADC 的转换精度和性能问题。 我对具体影响了解不够、但建议更正设计、以便在基准引脚和 Vcom 上使用相同的0.1uF 电容器。

    不允许使用驱动 Vcom。 VCOM 可用作输出、以设置外部驱动电路的共模电压。 数据表中的图42显示了如何针对变压器耦合输入实现这一目的。 如果使用了外部放大器、则应缓冲 Vcom 信号以最大程度地减小 Vcom 引脚上的电流负载。

    如果需要更高的精度、允许使用1.2V 外部基准电压驱动 Vref 引脚。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B