大家好!
我正在开发适用于数字称重传感器的电路。 我在许多文章中都看到、称重传感器制造商提供的称重传感器具有合理的240、000个计数输出。 我还想从 ADC 实现此类输出、但我的计数仅限于10、000。
我曾使用 ADS1231、但从未使用过将称重传感器输出合理化至所需计数。 我希望我的数字负载单元能够合理地输出10、000个计数。 任何指导或方法都将大有帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nimit、
谢谢您的解释、因为我完全误解了最初的问题。 对于5千克称重传感器、您需要0.5克分辨率(5千克/10000)。 ADS1231可提供更高的分辨率、因此进行转换的一种方法是 将 ADC 输出的计数数除 以88007/10000的比率。 这将产生0.5克增量的比率。 由于称重传感器容量以克为单位、而非0.5g、因此将比率乘以2、得到17.6014 ADC 计数至1g (与进行88007计数/5kg 称重传感器容量相同)。
假设您从 ADS1231获得的输出为57046计数。 首先、您将从 ADC 计数(57046 - 13043)中减去零计数(以及任何皮重值)以获得44003计数。 将44003结果除以比率(17.6014)、得到2499.97g、然后将十进制部分四舍五入为最接近的0.5g 间隔、或在本示例中为2500g (2.5kg)。 注44003计数略小于88007的1/2、2.5kg 是 总容量的1/2、也等于5000 0.5g 计数(或总刻度计数的1/2)。
此致、
Bob B