This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:激励输出频率和电平

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683109/amc1210-exciter-output-frequency-and-level

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: PGA411-Q1

尊敬的团队:

我的客户希望在其汽车电机控制项目中使用旋转变压器。 他们最初决定与 AMC1210配合使用、但励磁输出可能不适合其旋转变压器。 旋转变压器需要7V 和10kHz 信号。 在 EVM GUI 上、有一个分频器选项、当它被选为"3"时、可实现10.5kHz 输出频率。 为了调节电平、还可以在 PWMx 的输出端使用运算放大器。 您认为这是正确使用 AMC1210吗?

我还提供了 PGA411、因为该器件提供了更高的集成度、并且具有 Q100版本。 您认为 PGA411可以成为更好的选择吗?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    我相信、在该应用中实施 PGA411-Q1将会更轻松。  AMC1210不提供任何直接角度或速度信息、不符合 Q1标准。