This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:SYNCB 每隔一段时间变为低电平

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681885/dac38j84-syncb-becomes-low-every-other-time

器件型号:DAC38J84

您好、Jim、

 

我已成功导出来自 DAC 的 JESD 块的数据、因为我使用了您给我的订单。

但仍然存在问题。 从 DAC38J84输出的信号 SYNCB 将每隔一段时间变为低电平。 然后同步将再次开始。 那么、我的某些寄存器是否可能未正确配置?

连接是我的配置。 这两张图片是从示波器捕获的 DAC 输出的10MHz 正弦波信号、以及从连接到 DAC38J84的 JESD IP 内核输出的数据、由 Vivado 的 ILA 观察到。  

e2e.ti.com/.../2308.dacreg.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1882.DAC3xJ8x-Device-Initialization-and-SYSREF-Configuration.pdfJDY、

    在寄存器地址0x51中、禁用位0-7以查看这是否清除了问题。 如果是、请从位7开始一次启用此位1。我还附加了一些文档、以帮助您解决此问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我尝试一次启用寄存器0x51的0-7位。 现在结果是:当我只启用位7时,没有任何输出;当我只启用位6时,输出是正确的;当我只启用位5时,没有任何输出; 当我只启用位4时、只有凌乱的数据(随机信号)输出;当我只启用位3时、只有凌乱的数据(随机信号)输出; 仅启用位2时、从 DAC38J84输出的信号 SYNCB 将像以前一样每隔一段时间变为低电平;仅启用位1时、从 DAC38J84输出的信号 SYNCB 将像以前一样每隔一段时间变为低电平; 仅启用位0时、从 DAC38J84输出的信号 SYNCB 将像以前一样每隔一段时间变为低电平。

    我无法确认哪个位让 SYNCB 变为低电平。

    此致、

    JDY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDY、

    关键错误是位0、1和2。 应始终启用这些功能。  设置这些 位并获得稳定的同步后、开始一次添加一个其他位。 RBD 使用什么设置? 这必须等于或小于 K

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我的 RBD 值是32、K 值也是32。

    此致、

    JDY