This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:与 TSW1400连接的 DAC34H84EVM

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682505/dac34h84-dac34h84evm-interfacing-with-tsw1400

器件型号:DAC34H84

DAC34H84与 TSW1400的连接

在上图中、我将 DAC34H84评估板连接到 TSW1400。

               CLK 源:1.5Vrms 时为1.228GHz (fdac)

               电源:DAC 板:6V、TSW1400:5V 3A

在上图中、在不应用内插因子并禁用 PLL 和 NCO 的情况下、我将音调频率设置为20MHz。

但是、正如上面 CRO 的图所示、我不会得到输入端给定的20MHz 正弦波。

 

请告诉我需要进行哪些更改。

我还附上下面的连接图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的数据速率在 HSDC 专业版中为312MHz。 如果您的 DAC 被编程为1倍插值、那么 HSDC 中的数据速率应反映出这一点。  (由于数据速率= Fdac/int 因子)、因此您的数据速率应为1228MHz、以匹配您的 DAC 时钟速率。  

    优素福