This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831:DAC8831 ESD 保护值

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682515/dac8831-dac8831-esd-protect-values

器件型号:DAC8831

尊敬的:先生

      DAC8831是否配备了 EDS 保护?  如果是、它的 ESD 保护值是多少?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    DAC8831符合3000V HBM 和500V CDM ESD 额定值。

    谢谢!
    Paul