This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5527:差分输入信号配置

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680457/ads5527-differential-input-signal-configuration

器件型号:ADS5527

我正在设计集成 ADS5527的电路板。 在输入端、我有一个没有直流分量的模拟差分信号。 通过查看 ADCi t 的数据表、可以看出 ADS5527的 VCM 引脚可以提供直流分量 。 因此、我使用的输入配置与数据表图43中所示的配置非常相似。 我附上了一张图片、显示我正在使用的驱动电路、您认为它适合于良好的运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    为什么在您的电路中使用200欧姆电阻器? 通常、我们将输入布线阻抗设置为100欧姆差分、并将使用两个49、9欧姆电阻器进行端接。 否则、只要每个模拟输入桥臂上的信号摆幅不超过 以1.5V (VCM)为中心的1V-PP、这应该是可以的。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

     感谢您的回复。  

    我有几点看法:

    我们使用的原理图摘自数据表(图43)。 为什么您说必须使用100欧姆电阻器?

    2.一般而言,我们遇到的问题是设置 ADC 的模拟输入电路。  

       2A。 如果我们不使用任何电阻器、并且我们在输入中不使用任何偏置、会发生什么情况? 我们已经完成了一些测试、ADC 似乎仍在正确采样。 正确吗? 输入端是否有任何限制(最小信号振幅)? 请考虑、我们只需使用正弦波(小于100MHz)来测试电路。 我们必须只能对该简单信号进行采样、我们期望该信号具有几十毫伏的差分振幅。  

       2b. 您能不能澄清一下、如果我使用偏置差分信号、输入电路的正确配置是什么? 例如、在图 40有2 33欧姆电阻器、而不是200欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以回答我的最后一个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    根据您的问题2、我们无法完全理解您要做的事情。 您能否发送一份包含信号源在内的确切计划用途的原理图?  

    此致、

    Jim

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    在第页 我在数据表的32中将"INP 和 INM 引脚必须在 VCM 上可用的1.5V 共模电压附近进行外部偏置

    引脚13。'

    对于 ME、不清楚如何使用 VCM 引脚偏置 INP 和 INM 引脚。  

    在所附图像中、您可以看到可能的解决方案、但我们不确定这是最佳解决方案。 如果是、请建议使用 Rx 的值。 否则、如果您有更好的解决方案、您能否提供显示 VCM 与输入之间连接的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    如果不使用交流电容器、则需要确保输入源上没有直流分量。 否则、VCM 引脚将无法将两个输入设置为正确的 CM 电压电平。 假设您使用的是内部基准模式、只要两个信号恰好与另一个信号相反并且它们不超过1V P-P 振幅、您显示的内容就应该起作用。 您可以对电阻器使用200欧姆电阻器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您提供的有用信息。

    我有最后一个问题。

    我已在随附的图中插入您建议的修改(直流阻断电容器和200 Ω 电阻)(请参阅配置"A")。 您能否确认此配置是否正常工作?

    在同一图中、我还显示了另一种配置(称为配置"B")。 您认为配置"B"不能正常工作吗? 它可能会解决一些噪声问题?

    此致、

    Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    "A"将起作用、但"B"将不起作用、因为每个桥臂上的输入将以0V 为中心。 这些电压需要以1.5V 为中心。

    此致、

    Jim