This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:DAC34H84的配置

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681739/dac34h84evm-configuration-of-dac34h84

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC34H84

您好!

我将 DAC34H84 板与 TSW1400连接。 我参考 了 DAC34H84 EVM 用户指南并使用 了 DAC3484 EVM 软件(GUI)。

在 EVM 软件中、我遇到了将特定文件加载到寄存器的问题、因此遇到了一些错误。

对于 TSW1400、我使用 HSDC Pro 软件将 TSW1400与 DAC34H84相连。 在特定的 HSDC 软件中、如何加载给定 DAC 的外部文件?

对于 DAC 配置、我参考 了 DAC34H84 EVM 的数据表。

请帮助我将 TSW1400连接 到 DAC34H84.e2e.ti.com/.../screenshot_5F00_DAC34H84.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Niranjan、

    通过右键单击并选择"run as administrator"选项、尝试以管理员身份运行 DAC348x GUI。
    通常这有助于修复您不断遇到的错误。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC34H84与 TSW1400的连接

    在上图中、我将 DAC34H84评估板连接到 TSW1400。

                   CLK 源:1.5Vrms 时为1.228GHz (fdac)

                   电源:DAC 板:6V、TSW1400:5V 3A

    在上图中、在不应用内插因子并禁用 PLL 和 NCO 的情况下、我将音调频率设置为20MHz

    但是、正如上面 CRO 的图所示、我不会得到输入端给定的20MHz 正弦波。

                         

    请告诉我需要进行哪些更改。

    我还附上下面的连接图: