This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256接口

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681611/ads1256-ads1256-interface

器件型号:ADS1256

您好!

我将 ADS1256、ADC 用于我的应用之一。 我不清楚如何将该 ADC 与我们的控制器连接。

随附了原理图的图像、如果需要进行任何更改、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prethi、

    可能不是必需的、但我会就原理图提出以下建议...

    1. 向 DVDD 添加去耦电容器。
    2. 直接将 AVSS 和 DGND 引脚连接在一起、两者之间的走线长度最短、最好不使用0Ohm 电阻器。
    3. 您可以向 VCC_2V5添加滤波电容器以降低 AINCOM 上的噪声。

    我还建议启用 ADS12FIC 的内部缓冲器、以避免因输入滤波电阻和 Δ-Σ 调制器的低输入阻抗而产生的额外增益误差。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我将根据您的建议执行更改 A。

    此致、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prethi、

    不用客气! 如果您有任何其他问题、请告诉我们、否则请单击"此已解决我的问题"按钮、告知我们您的问题已得到解答。

    谢谢、此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢你。  

    到目前为止、这解决了我的问题。

    谢谢你。