This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:针对电池供电应用的模拟电源电压

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682322/ads1299-analog-supply-voltage-for-battery-powered-application

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: TPS60403

尊敬的 TI 人:

我计划在一个应用中使用三个 ADS1299、在这个应用中、单节锂离子电池(额定电压为3、7V)将被用作整个设计的电源。 在 ADS1299所需的 AVDD 之上、需要从这个源(1V2、1V8、2V5、3V3)生成几个电压轨。  从数据表中我了解到 ADS1299为 AVDD 提供了两个选项:5V/0V 或+2V5/-2V5。

最初、我计划使用开关稳压器将电压电平提升至5V。 之后、我意识 到在已经具有 USB 电源5V 电压轨的 ADS1299-EVK 上、使用 TPS60403电荷泵逆变器生成-5V 电压、然后将其用作 LDO 的输入以提供所需的-2V5 (此外还有一个用于+5V ->+2V5的 LDO)。  

也就是说、我想知道一种配置是否比另一种配置更有优势、以及为什么为 EVK 选择了上述解决方案。  

谢谢、致以诚挚的问候
-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎来到该论坛、感谢您关注 ADS1299!

    两种电源配置都是可接受的、并且一种配置与另一种配置相比没有性能优势。 为 EVK 选择了该解决方案、以展示电源电压的灵活性。

    当处理您的实际电路时、我要验证的一点是、您的电源电压已调节并以预期值运行。 例如:5V USB 有时会产生少量误差、实际上可能是4.9V 或5.1V 等 如果您的 FSR 设置为从 AVDD 更改为 AVSS 的值5V-0V、但实际为4.9V-0V、则可能会导致问题。 但是、对于 EVK、LDO 应正确调节电压、而出于测试目的、这不应成为问题。