This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:关于环路误差检测

Guru**** 2618705 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682092/dac161s997-about-loop-error-detection

器件型号:DAC161S997

大家好、

我想知道 DAC161S997如何检测环路误差。

1:DAC 在比较环路电流与 DAC 输出代码或其他值时是否检测到错误?
2.检测准确度是多少?
3. 我认为在设置 DAC 代码后、有一些可经历性、直到环路电流稳定。
  是否有某种错误检测周期?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    1:DAC 通过监控晶体管的基极-发射极电压并确保其具有适当调节环路电流的余量来检测环路电流误差。 该器件实际上不会监控警报条件的回路电流值。

    实际上、数据表中并未指定这种情况、但在晶体管开始离开正向有源区域时的某个点发生。 当误差值大于指定的 TUE 但未明确说明精度时、将会发生错误警报。 它可能与指定的 TUE 处于相同的顺序。

    3.是的,这是正确的。 图4显示了基于步长的回路电流的稳定时间。 我认为在稳定期间不会禁用错误检测。 根据环路响应、ERROR 引脚可能会在稳定期间切换。 在驱动您的特定负载时、使用 EVM 测试这一点可能会有所帮助。  

    谢谢、

    Garrett