This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080:尊敬的精密数据转换器团队。

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1, LMP90080, LMP90100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679458/lmp90080-dear-precision-data-converters-team

器件型号:LMP90080
主题中讨论的其他器件:、 LMP90100

尊敬的精密数据转换器团队。

我对 LMP90080-Q1有一些疑问

1、我们是否可以在没有运算放大器的情况下通过电压偏移直接连接到 VINx?


2.它是否默认为 GPIO_DAT?


3. LM90080-Q1在 IC 中是否像下面这样实现了隔离?
如果它具有隔离功能、什么是 Vrms?

LM90080-Q1具有后缀 Q1。 但是、数据表中没有 Q1认证信息?
我能否获取有关 Q1认证的信息?

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、


    1.是的、您可以测量来自某个分压器的输入、而无需某种缓冲器。 唯一需要注意的问题是、缓冲器开启时的差分输入阻抗为15.4MΩ Ω。 使用 FGA 时、输入阻抗的测量值与等效输入泄漏电流相同。 这取决于您如何设置缓冲器、但在大多数情况下、输入阻抗可能足够高。

    GPIO_DIRCN 的默认值为0、因此在启动时 GPIO 是输入。 因此、默认的 GPIO_DAT 是您在输入端放置的任何内容、未在数据表中列出。 如果 GPIO 引脚悬空、据我所知、没有上拉或下拉电阻、因此输入不确定。

    3.我不知道该器件或封装的任何隔离布局示例。 我不能给出这样的 HV 布局建议。

    4.我没有关于此器件的质量测试的任何信息。 我需要检查此问题并在稍后发布。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph  

    感谢您的快速重播。

    1。  3.我不知道该器件或封装的任何隔离布局示例。 我不能给出这样的 HV 布局建议。

    =>我在数据表上搜索 HV/隔离布局、如下所示。 我能否获得更多信息、如 Vrms 等。

        你不是一个被赞扬的人吗?

    2.能否获取 有关 LMP90080-Q1单端 AD 输入、GPIO 输出的应用原理图?

    谢谢

    此致

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、


    现在我了解了隔离问题。 我没有意识到这是在数据表的末尾。 LMP90080的任何引脚都没有任何高电压或隔离。 封装图会根据器件使用的封装自动置于数据表的末尾。 此器件使用带电源板的 PWP-28。 此封装可用于具有高电压或隔离功能且布局要求不同的其他器件。 但是、它不用于该器件。

    2.我没有这组器件的任何应用原理图。 如果您搜索 LMP90100、可能会有更多有关典型应用如何运行的信息。 有关编程以及如何使用此器件的信息:

    www.ti.com/.../snaa134
    www.ti.com/.../snaa075
    www.ti.com/.../snaa074

    以及有关如何进行一些简单连接的基本说明:

    www.sensorsmag.com/.../a-new-class-sensor-analogue-front-ends

    3.我仍在为该器件寻找汽车质量测试。 查找有关汽车等级的更多信息可能需要更多时间。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、


    我在前面讲过质量工程师、这就是我们发现的。 LMP90080-Q1在2013年通过 AEC-Q100修订版 G 认证为0级。 针对这个鉴定运行的测试为:150°C 时的 HTOL 持续1000小时、偏置 HAST、温度周期(2000个周期、-65至150°C)、ESD 和闩锁。

    如果您对此器件有任何其他问题、请告诉我。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Joseph Wu

    我能不能说"LMP90080-Q1  在2013年通过 AEC-Q100修订版 G 认证为0级。 针对这个鉴定运行的测试是:150°C 时的 HTOL 持续1000小时、偏置 HAST、温度周期(2000个周期、-65°C 至150 C)、ESD 和闩锁"作为数据表等文档?

    此致

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我将看到我能够为您提供的内容。 我可以通过您向 e2e 提供的电子邮件与您联系吗?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我收到了支持团队的回复、可以为您提供有关可靠性报告的信息。 转至:

    从此处、从选项卡中选择质量、可靠性、环境。 您需要填写有关客户和应用程序的更多信息、但您应该能够获得所需信息。

    我们还将检查数据表状态。 无论如何、请使用在线支持表单、您应该能够获得更多信息。

    吴约瑟