大家好、
有人能不能向我解释一下当我对寄存器进行编程时实际会发生什么。
例如、在该数据表中:www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8691.pdf
是0x02、它引用位23-16的地址= 02h、还是将0x02= 0010放入32位整数中、使其成为0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
该示例中设置了器件地址、并应从16-19位读取该地址、使其成为以十六进制表示为2000h 的0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000
希望有人会感到困惑、并能提供帮助。
此致、
Dukel