This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:PGA 在绝对输入额定值之前饱和

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682325/ads1282-pga-saturating-before-absolute-input-rating

Thread 中讨论的其他器件:ADS1282HiChris、

根据 ADS1282的数据表、绝对输入额定值为正:AVDD - 1.25V、负 Avss + 0.7V。对于正输入电源、ADC 在 AVDD - 1.25V (2.5 - 1.25 = 1.25 -根据数据表工作)下饱和 但对于负输入电源,ADC 的饱和值为-1.25,根据数据表,它应该为 Avss + 0.7 (-2.5 + 0.7 =-1.8)。
您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

谢谢、
Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    我将这个问题拆分为一个新的主题、因为它本身是一个独特的问题。 但是、如果您不介意继续之前的主题(ADS1282EVM-PDK:采用默认 MMBO 的 EVM 设置)并告知我们该问题是否已解决、我们将不胜感激!

    对于此问题、PGA 负电源轨似乎在高于 AVSS+0.7V 的电压下饱和、我需要知道您使用的输入电压和 PGA 增益... 输入很可能超过"满量程输入电压"±VREF/(2×PGA)、这会导致满量程读数。 这可能是您的设置中发生的情况吗?

    此致、
    Chris