This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM:Xilinx EVM 的接口代码

Guru**** 2693605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM, ADS5400, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681874/ads5400evm-interface-code-for-xilinx-evm

器件型号:ADS5400EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS5400FMC-ADC-ADAPTER

大家好、

我正在构建以下设置:

- 将 ADS5400EVM 用作快速 ADC

用于转换 FMC 中的 ADC 输出的-FMC-ADC-ADAPTER

-Xilinx Artix-7 FPGA AC701评估套件、用于通过 FMC 接收 ADC 流

通过此 pdf: http://www.ti.com/lit/ml/slab058/slab058.pdf 

此致、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruno、
    我们没有用于 AC701的源项目、但可以访问 Xilinx 网站 XAPP866。 有一个应用手册和源文件、用于通过 FMC 连接器连接 LVDS ADC。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的回答。

    我已经找到了您提到的应用手册、但它主要侧重于 LVDS 接口的串行方面。

    在本例中、ADS5400具有并行接口。

    我还希望有一些更新的东西(Virtex 4和 Virtex 5现在变得越来越旧)。

    无论如何、您在中提到的文档非常有用、如果与我们尝试实施的目标没有更接近的地方、我将对其进行处理。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺
    我们计划在今年晚些时候发布新的 LVDS 参考设计(它仍在使用中)。 我们目前没有任何其他 LVDS 版本。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian、
    "参考设计"是指 FPGA HDL 代码的 FMC-ADC-ADAPTER 吗?

    无论如何、我恐怕此更新对我来说太晚了、因为我必须尽快设置此原型设计平台。

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺
    我指的是固件设计。 (Vivado 项目或 Quartus 项目)
    此致、
    Brian