This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:无法访问所有选项卡

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682290/ads1262evm-pdk-not-access-to-all-options-tabs

器件型号:ADS1262EVM-PDK

您好!

 

我使用 ADCPro 来调试 ADS1262。

当我启动软件时、我会看到这个窗口。

我找不到如何访问左侧的其他选项卡(校准、寄存器映射...) 和 Bellow (GPIO...)。

我想窗户的尺寸不是很好、但我找不到它是如何改变的。

请帮帮我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、这是所有基于 LabVIEW 的应用的问题、它们在不同屏幕分辨率下的比例并不总是很高。 您的显示器设置为什么屏幕分辨率?

    在我的计算机上、屏幕分辨率为1080p (1920x1080)、我可以看到所有选项卡... 我建议尝试不同的屏幕分辨率、以查看选项卡是否在不同的分辨率设置上正确显示。

    我还尝试查找键盘快捷方式、这些快捷方式可能会帮助您更改选项卡、但无法找到、因此更改屏幕分辨率是我目前唯一可以提供的解决方案。 请尝试一下、请告知我们这是否有助于解决问题!

    此致、
    Chris