请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC141S626 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在使用 wipringPSpi 库通过 SPI 捕获所有14位时遇到问题。
以下是我的代码:
以下是示波器读数(黄色:CS、蓝色:已发送位、DarkBlue:时钟、紫色;已接收位)
P.S. VIN 连接到 Vref、因此我应该得到0011 1111 1111 1111来话。
P.S.S.似乎 ADC 正在寻找另外1个时钟周期、但非模式(0-3)工作正常。 模式3似乎最接近数据表所需的值。
下面是我在圆周率日上读出的内容:
请告诉我您的想法、
提前感谢!
最棒的
-丹尼