This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:ADS54Jxx EVM GUI 软件不运行。 "LabVIEW:找不到资源。"

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680565/ads54j40evm-ads54jxx-evm-gui-software-does-not-run-labview-resource-not-found

器件型号:ADS54J40EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42JB69EVM

ADS54Jxx EVM GUI 软件在启动时抛出一系列5条错误消息。  之后软件似乎无法正常工作。  它根本不会与评估套件交互。  错误如下:

有人能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您的计算机上是否安装了 LabVIEW 运行时引擎? 如果没有、请尝试从 TI 网站安装 HSDC Pro GUI、然后运行 ADS54Jxx EVM GUI。 HSDC Pro GUI 附带运行时引擎。 您使用的是哪个版本的操作系统?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有安装运行时引擎。  我尝试安装 HSDC Pro GUI、但没有解决。  HSDC Pro 运行时没有错误。

    我使用的是 Windows 7 SP1。  如果出现问题、则计算机未连接到网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、这个名字叫 Matt。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您可以尝试卸载 ADC GUI 并重新安装它吗? 如果这不起作用、您可能 需要修复某些由于某种原因而无法正确安装的运行时引擎文件。 我们的软件团队已通知我、ADC GUI 确实包含较旧版本的运行时引擎、如果重新安装不能解决您的问题、则需要研究这个较旧版本的运行时引擎。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我已卸载:VI Package Manager、National Instruments Software 和 ADS54Jxx GUI。 之后、我重新启动并重新安装 ADS54Jxx GUI。 仍然是一样的。

    JKI VI 软件包管理器抱怨在我尝试运行 LabView 2015 Runtime 时未安装它。 我怀疑这就是为什么随 HSDC GUI 安装的2014运行时无法解决问题的原因。 我已经开始单独下载 LabView 运行时的过程。

    -Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试安装64位运行时(2014、2015和2016)。  仍然是一样的。

    其他人是否能够使用此版本的软件?  

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    如果这是 TI 网站上的最新版本、您将最先报告此情况。 您能否下载 ADS42JB69EVM GUI 并查看其是否正确安装在您的机器上?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    此 GUI 使用运行时版本2010。 请参阅我们软件团队的以下消息。

    此致、

    Jim

     

    1.卸载 National Instruments Software 和 GUI。

    2.从以下链接安装 LabVIEW 2010运行时引擎:

     

    http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2010-sp1/2292/en/

     

    3.安装并运行 GUI。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已卸载所有 National Instruments 软件、并通过上面的链接安装了2010运行时。  然后、我重新安装了 ADS54Jxx GUI、但它仍然无法正常工作。  我还安装了 ADS42JBxx GUI。  它还会抛出相同的错误。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在新虚拟机上安装了64位 Windows 7 SP1。 我在该虚拟机上安装了 ADS54Jxx GUI、但没有收到错误。 我确实需要单独安装 FTDI 驱动程序。 但是、我现在能够与开发板进行通信。