This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:额外的电子产品

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680954/ads8691-extra-electronics

器件型号:ADS8691
主题中讨论的其他器件: ADS8681EVM-PDK

大家好、

在使用 ADS8691的情况下、是否无需电阻器或电容器等额外的电气器件、数据表中针对内部/外部基准显示的器件除外?

我要做的是将模拟信号从传感器读取到 MCU。 我想对 ADC 进行编程、以使用双极输入。

此致、

Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dukel:
    对于基准上的组件(电阻器和电容器)、如果使用内部反向、请参阅图53;如果使用外部基准、请参阅图60。
    对于 ADC 输入之前前端上的组件(电阻器和电容器)、建议使用平衡 RC 滤波器、请参阅 ADS8681EVM-PDK 的用户指南。
    如果可能、请将有关同一器件的所有问题合并到论坛上的一个主题中。 谢谢。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您是说该电路作为前端的 RC 滤波器:

    如果我只使用函数发生器、因此没有噪声传感器、我仍然需要 RC 滤波器。 目前、我将使用示波器和函数发生器进行测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dukel:

    出于测试目的、您可以直接从发生器应用干净的信号、而无需使用这些组件。 对于您的实际设计、建议使用这些来限制噪声。

    此致

    戴尔