This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:适用于 x 带应用的 ADC12DJ3200EVM

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, TIDA-01442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680805/adc12dj3200-adc12dj3200evm-for-an-x-band-application

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TIDA-01442

我对评估用于 x 带应用的 ADC12DJ3200EVM 感兴趣。
2.除 TIDA-01442参考设计文档中建议的硬件外、是否还有任何其他硬件需求图 4和   ADCxxDJxx00评估模块用户指南第2.2节?

链接:
TIDA-01442图4
www.ti.com/.../tidud15.pdf

ADCxxDJxx00 2.2所需设备
www.ti.com/.../slau701a.pdf

此外、在 TIDA-01442参考设计文档中、图 4有一个标有"switch"的块、它的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    这应该是一款适合您使用的出色评估工具。
    对于2)所列的硬件足以支持一个内部时钟模式(PLL)。 如果需要外部时钟、请通读该部分并提供外部时钟。
    3)对于3)"开关"的目的是为 A/B 输入提供相同的信号以进行测试。 在应用中、您不会有一个开关处于此位置、因此不需要它。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    请告诉我这是否有助于您的发展。 如果已解决、您可以将其标记为完成。
    此致、
    Brian