This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:有关 ADS1291的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681907/ads1291-questions-about-ads1291

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292R

您好:

使用 ADS1291时、我有以下问题:

图 中红色箭头中95%的值是多少? 该值的95%是多少?

我现在可以收集 ECG 模拟器的 ECG 信号。 有一个 QRS 波、但我无法在臂上采集 ECG 信号。 当我从人体采集 ECG 信号时、

要调整的主要参数是什么?  原理图如下所示:

3. DVDD 电源有问题、当通过 GPIO 端口启用 VDD_EN 时、VDD 具有3.3V 电源、但使用万用表测试 ADS1291的 DVDD、

电压仅为2.74V。 这应该是异常的吗? 应该是3.3V 正常电压。 上电时应该注意什么?

有关上电模式、请参阅 ADS1292R 参考设计示例,TI 演示"tidcbr3.zip"。

   

设想一下!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihui,

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    [引用用户="yihui Zhu"]

    图 中红色箭头中95%的值是多少? 该值的95%是多少?

    [/报价]

    LOFF[7:5]位列出的设置是阈值电压、以相对于 AVSS 的电源电压(AVDD - AVSS)百分比的形式给出。 例如、对于双极5V 电源(+/- 2.5V)、95%将正阈值设置为0.95 * 5V +(-2.5V)= 2.25V

    [引用用户="yihui Zhu"]

    我现在可以收集 ECG 模拟器的 ECG 信号。 有一个 QRS 波、但我无法在臂上采集 ECG 信号。 当我从人体采集 ECG 信号时、

    要调整的主要参数是什么?  原理图如下所示:

    [/报价]

    对此有许多可能的答案。 首先、我要用函数发生器替代实际的 ECG 输入。 这将在您评估和调整设计时提供受控、一致的信号源。 很可能、高电极阻抗会衰减 ECG 波形的较小部分、使其在本底噪声下方消失。  

    我不会立即看到您的原理图出现任何错误。 尝试调整增益和数据速率设置、以最大限度地提高 ADC 的噪声性能和动态范围。  

    [引用用户="yihui Zhu"]

    3. DVDD 电源有问题、当通过 GPIO 端口启用 VDD_EN 时、VDD 具有3.3V 电源、但使用万用表测试 ADS1291的 DVDD

    电压仅为2.74V。 这应该是异常的吗? 应该是3.3V 正常电压。 上电时应该注意什么?

    [/报价]

    您还可以测量 ADS1291 DVDD 引脚消耗的电流吗? 很可能、电源由其他电路加载、或者电源本身未正确调节。 3.3V 电压的来源是什么? 是否有其他器件使用相同的3.3V 电源?

    此致、