主题中讨论的其他器件: ADS1292R
您好:
使用 ADS1291时、我有以下问题:
图 中红色箭头中95%的值是多少? 该值的95%是多少?
我现在可以收集 ECG 模拟器的 ECG 信号。 有一个 QRS 波、但我无法在臂上采集 ECG 信号。 当我从人体采集 ECG 信号时、
要调整的主要参数是什么? 原理图如下所示:
3. DVDD 电源有问题、当通过 GPIO 端口启用 VDD_EN 时、VDD 具有3.3V 电源、但使用万用表测试 ADS1291的 DVDD、
电压仅为2.74V。 这应该是异常的吗? 应该是3.3V 正常电压。 上电时应该注意什么?
有关上电模式、请参阅 ADS1292R 参考设计示例,TI 演示"tidcbr3.zip"。
设想一下!