This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:温度传感器输出有错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680939/tsc2046-temperature-sensor-output-has-error

器件型号:TSC2046

您好、E2E、

温度传感器输出有错误

我们的客户正在评估此器件。 它们担心温度传感器输出。
传感器输出在恒定温度用例中存在误差、最大偏差为±9°C
温度采样每秒执行一次、连续执行四次。
缩写没有规律性、是随机时间。

问题;
 - 什么对内部温度二极管传感器对 VF 的影响很敏感? 时钟噪声?
 - 你是否有同样的情况? 您知道原因吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    您是否在单端模式下使用 TSC2046测量温度? 此帖子可能对您有所帮助: e2e.ti.com/.../675343
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    它们以差分方式进行测量。
    90%的数据与基准电压一致、但10%的数据与预期值相差很大。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试 SE 模式并查看结果是否改善。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我会向客户推荐。
    顺便说一下、您是否建议使用 SE 模式进行温度测量?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看表1、TEMPx 仅在 SE 参考模式下定义。