This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678282/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R

我正在尝试在 ECG 数据的末尾添加校准脉冲、如下图所示。

首先、我将 ADS1298R 初始化为输入短路、然后将 ADS1298R 初始化为 测试信号 、然后发送数据、这样我就得到了这种类型的图。

我的校准是否正确?

如果不正确、请向我建议添加该校准脉冲的正确方法。

此外、TC-20还提供不同类型的校准脉冲、因此我如何在 ADS1298R 中进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saloni、

    感谢您发帖。

    我不太熟悉不同的校准脉冲、因此感谢您提供有关这些脉冲的一些详细信息。 TC-20是否是一种校准测试设备?

    ADS1298R 中的测试信号振幅配置为1mVp 或2mVp、典型精度为+/- 2%(未指定最小/最大精度)。 IEC 标准要求校准信号的误差不超过5%、因此、从技术上讲、您不能依赖我们的内部测试信号来满足此校准要求。

    此外、正如我们在最早的帖子中讨论的、增益= 1时、最小方波输出将为2mVpp、这似乎比您在上面显示的校准要求大2倍。 这是您在下面使用的正确 y 轴刻度吗?:

    如果您认为此内部测试信号仍然可以使用、则可以通过跳过输入短步并将 MUXn[2:0]设置从"000"更改为"101"来简化过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。