This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:I2C 时序规格

Guru**** 2941090 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680030/tsc2007-i2c-timing-spec

器件型号:TSC2007

您好、先生:

   对于 TSC2007 I2C 时序、我发现下降时间与 I2C 规格不同、

TSC2007规范的下降时间在快速模式下为(20+0.1xCb)至300ns、

而 I2C 规范为20*(VDD/5.5)至300ns、VDD 是 I2C 的上拉电源。

 我们的 SCL 和 SDA 下降时间测量数据约为9ns、

它符合 I2C 规范、但不符合 TSC2007规范、

我们是否可以遵循 I2C 规范来检查 SCL 和 SDA 的下降时间?

谢谢!

TSC2007规范上的 I2C 下降时间

I2C 规范的下降时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    TSC2007根据总线电容指定了上升/下降时间。 有关更多详细信息、请查看 UM1024文档的第7.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom:
    谢谢。
    但我无法获取 UM1024文件。
    I jsut 具有 UM10204文件、上升/下降时间与规格中的工作电压有关。
    随附的内容来自 UM10204文件(I2C 规范)。
    当工作电压为1.8V 时、即使时钟为100Hz、也请仔细检查上升/下降时间规格。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom:
    是否有上述问题的更新?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    UM1024文档随时可用。 尝试您最喜欢的搜索引擎、下降时间大约为20ns、符合1.65V 逻辑电平的标准规格、VDD 限制如数据表所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom:
    我无法获取 UM1024,您能不能向我提供它吗?
    或者您可以为我拍摄相关图片?
    谢谢!