大家好、我们计划在脉冲同步模式(非连续模式)下使用1个 ADS1282。 我很难理解有关如何驱动 SYNC 引脚或是否需要它的数据表。
假设 CLK 为3.125MHz、SCLK 为1.5625MHz。 当我想执行转换时、我需要使 SYNC 生效并执行 RDATA 命令、还是只执行其中一个命令?
是否甚至需要同步? 我将查看 ADS1282-SP 数据表中的第8.3.23.2节、它似乎表示 RDATA 命令将启动转换。
如果需要同步、是否仍需要执行 RDATA 命令? 如果是、应何时执行 RDATA 命令?
通常、是否有更多有关如何在脉冲同步模式下正确执行采集的信息? 需要修改数据表。
谢谢