This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:转换时 AIN 引脚上的噪声/锯齿信号

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, LMV358, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681512/ads1258-noise-saw-tooth-signal-on-ain-pin-while-converting

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: LMV358OPA320

我在 测量0 - 5V 信号的设计中使用 ADS1258。 我已将 ADS1258配置为使用脉冲转换命令每64Hz 获取一次采样。

(注意:AIN6线路上的分压器组件。 对于此测试、这些已被移除/短路。)  

我注意到、当进行 ADC 转换时、AIN6线路上的噪声显著增大。 噪声看起来像一个斜坡信号。

我已经用示波器的一些屏幕截图来展示该问题。

1、ADC_START 引脚为低电平、在 ADC 未转换时测量流入 AIN6的2V 信号。

ADC_START 引脚为高电平、在 ADC 转换时测量流入 AIN6的2V 信号。

ADC_START 引脚为低电平、在 ADC 未转换时测量流入 AIN6的4V 信号。

ADC_START 引脚为高电平、在 ADC 转换时测量流入 AIN6的4V 信号。

随着输入信号振幅的增加、噪声/斜坡也会增加。

此噪声/锯齿信号是否由内部 ADC 电容器在采样时充电和放电引起? 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    是的、ADC 输入直接连接到开关电容器电路中、并且这些输入可能存在一些充电/稳定问题。 我怀疑当您增大 LMV358和 ADS1258之间的串联电阻时、您还会看到、随着 RC 时间常数的增加、锯齿信号的振幅也会增加。

    通常、我们建议使用带宽更高的运算放大器、例如 OPA320来缓冲 ADC 输入。 我不确定您使用 LMV358能够达到的性能水平。

    您是否在 ADC 输出代码中看到任何可能表示存在稳定问题的大增益误差?

    此致、
    Chris