This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:采用默认 MMBO 的 EVM 设置

Guru**** 2788405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679653/ads1282evm-pdk-evm-setup-with-the-default-mmbo

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1282

您好!

我尝试将 ADS1282EVM-PDK 设置为默认配置、并面临软件的一些问题。

安装 ADCPro 进行评估后、驱动程序未安装。 我尝试从安装文件夹更新驱动程序并收到以下错误。

此外、当 GUI 中的 EVM 选项卡发出提示时、ADCPro GUI 应显示 ADS1282EVM (根据用户指南)、但 GUI 中甚至未显示该选项卡。

您能解决这些问题吗?

谢谢、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    您尝试在哪个操作系统上安装此驱动程序?

    从您显示的错误消息中,问题似乎是驱动程序未签名。 遗憾的是、我们没有 EVM 的已签名驱动程序、因此您可能需要禁用 Windows 8或 Windows 10驱动程序签名实施才能安装此驱动程序。 您可以参阅以下 Web 文章、其中包含如何禁用潜水员签名强制实施的说明:

    如果您仍然发现在禁用驱动程序签名实施后遇到问题、您可以尝试使用独立的 MMB0驱动程序安装程序、因为我们在 ADCPro 安装程序中内置的驱动程序安装程序存在问题。 您可以在 ftp.ti.com/.../上找到此独立安装程序(根据您的操作系统类型选择相应的子文件夹)。

    请告诉我们这是否解决了问题。

    我希望这对您有所帮助、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    使用外部 FTDI 驱动程序、我可以建立 USB 连接、但在固件下载方面遇到问题。 建立 USB 连接后、会显示以下错误消息。

    即使在多次重置并尝试后、问题仍然存在。

    我尝试使用 ADS1282PDK 设置默认配置的标称工作演示、设置如下:

    J2 (DC_IN)处的 MMBO 6V 输入和从 MMBO 到计算机的 USB 类型 A。 这个6V 电压是否足以为 ADS 和 MMBO 供电、或者是否需要任何其他电源输入?

    谢谢、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    除了前面的查询之外,我还想在双极模式下使用它,您能不能建议所需的电源和跳线设置(与之前的线程一样,电源要求模糊不清)?
    PDK 版本为修订版 E。计算机操作系统为 Windows 10 - 64位

    谢谢、
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    MMB0提供了运行 ADS1282EVM 所需的一些电压电源、但是、您需要提供三个外部电源来以双极配置运行 ADS1282。

    1. "-5VA"电源轨需要-5V 外部电源、以便 U13为 ADS1282生成-2.5V AVSS 电源。
    2. "+VA"电源轨需要10-15V 外部电源为 U4和 U5放大器供电。

    3. "-va"轨需要-10至-15V 的外部电源为 U4和 U5放大器供电。

    所有这些电源都可以连接到 MMB0上的 J14接头。 只需确保移除 MMB0上的 J13A 跳线、否则将"+VA"和"+5VA"电源短接在一起。

    我知道这很奇怪、但如果没有提供这些电源、EVM 将无法连接到软件、因此在提供这些外部电源后、请再次尝试连接到 EVM。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们能够解决 MMBO 的-5伏输入问题。 您能否帮助我了解为什么需要检测 EVM 并下载固件?

    谢谢、
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    如果没有-5V 电源、ADS1282EVM 将不会生成-2.5V AVSS 电源轨、这将导致模拟电源悬空。 如数据表的图51所示、ADS1282在运行之前需要模拟和数字电源。

    如果您使用的是单极(AVDD = 5V、AVSS = 0V)模拟电源、则无需担心提供-5VA 外部电源。

    关于+VA 和-VA +/-10V 电源、我不能完全确定为什么需要这些电源来与 EVM 建立通信、因为这些电源仅用于为板载运算放大器供电。 也许这是一个闩锁问题;但是、根据经验、我可以告诉您、我始终必须提供这些电源才能使 EVM 连接到 ADCPro。

    您是否看过《ADS1282EVM-PDK 用户指南》中的图7? 它显示了连接+VA 和-VA 电源的位置图。 还记得将电源接地端连接到 J14。

    此致、
    Chris