This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:基准电压依赖于电源精度

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680009/ads8694-reference-dependence-on-power-supply-accuracy

器件型号:ADS8694

大家好、我对内部基准有疑问...

我想它是从 AVDD 构建的、通常为5V。 基准与 AVDD 的稳定性有何关系?

AVDD 由变压器产生、而5V 电源上有一些噪声。

它对基准有任何影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出的问题、我很快会回来的。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias96、您好!

    我错过 了您的询问、我为延迟道歉。

    ADS8694上的内部基准(4.096V)是带隙基准、在温度和电源变化方面是一个非常稳定的电压基准、但 ADS8694的电源必须干净且旁路良好(请参阅数据表中的布局指南)、尤其是对于模拟电源 AVDD、 通常、建议为 ADC 使用线性稳压器(LDO)、否则会对您测量的电源噪声/纹波性能产生重大影响、请参阅下图了解 ADS86的 电源抑制能力:

    谢谢。

    此致

    戴尔