This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:AMC1305L25 CMTI

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1305L25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681001/amc1305l25-amc1305l25-cmti

器件型号:AMC1305L25

我不确定我是否理解 CMTI 规格。 请阅读客户提出的以下问题:

我有一个针对 AMC1305L25的典型 CMTI 的请求。 在 µs 表中、仅给出了 AMC1305L25的最小 CMTI、其值为15kV/μ s。 在我的 µs 中、瞬态将是约25-30kV/μ s。 您是否有关于器件在这些条件下的行为方式的更多信息? 或者、您是否能够为 AMC1305L25提供典型或最大 CMTI?

在我看来、这将被指定为最大值、但我无法找到解释此规格的详细应用手册。 我们为什么只指定最小值? 该 IC 可承受多大的电平?

请帮助我更好地理解此规范、以便我可以向客户解释。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    实际上无法为 CMTI 定义 MAX 值。 基本上、该规范告诉您、在通过隔离栅传输的数据位显示有损坏迹象之前、可以消耗多少能量。 AMC1305L25的最低规格是 CMTI 达到15kV/us 时不会发生损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    非常感谢您的帮助!
    祝你度过美好的一天!
    Richard Elmquist