This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J44:如何连接未使用的 SYNC 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681403/adc32j44-how-to-wire-up-unused-sync-pins

器件型号:ADC32J44

你好。  

我在我的应用中没有使用同步引脚(42和43)、因为我使用的是 SYSREF+/-输入。  

如果未使用 SYNC 引脚、我应该悬空引脚、还是将 SYNC+连接到 DVDD、将 SYNC-连接到 GND?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Variac、
    我已将其发送给与 ADC32J44配合使用的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3201.JESD204B-Overview-April_5F00_2016.pptxVariac、

    这是一款基于 JESD204B 的器件、您必须使用 SYNC 来建立链路。 没有办法解决这个问题。 有关此标准的概述、请参阅随附的文档。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian。

    感谢您的演示以及强调对 SYNC 信号的需求。

    我曾认为、SYNC 对于 JESD204B 子类1是可选的、因此我几乎犯了一个错误...

    我将在电路板上连接 SYNC 信号。