This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:PGA300 (OWI 模式)

Guru**** 2613405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300, PGA900, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680860/pga300-pga300-owi-mode

器件型号:PGA300
Thread 中讨论的其他器件:PGA900USB2ANY

您好!

在进行 PGA900研究的同时、我还在使用 PGA300。 我们刚刚收到 了名为 PGA300EVM-034的评估板。

安装过程已完成(PGA300软件、Python 和 USB2ANY)、跳线已按照 PGA300用户指南的要求安装 、硬件已在软件中检测到并处于活动状态。

遗憾的是、无法激活 OWI。 正如您在日志文件中看到的、没有错误。 还有事要做吗? 是否可以向我们发送上次更新 USB2ANY TXT 文件?

否则、我尝试将评估板 EVM-034与 PGA900软件配合使用。 我可以看到 PGA300 EEPROM 值、因此评估板工作正常。

此 项目对我们至关重要、供您参考。 如果我们继续使用 PGA300/PGA900、或者需要转向备用解决方案、我们需要知道 Asap。

此致、

Corentin grh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corentin、

    适用于您的 GUI 版本的最新 USB2ANY 固件随 GUI 安装一起提供。 如果 USB2ANY 不兼容或不是最新的、它根本无法与 GUI 正确连接。

    在单击按钮以激活 OWI 之前、您必须先在 OWI 配置页面中设置所有设置。 无需更改设置、但每次打开 EVM 电源时、您都必须通过单击下面显示的按钮来重置 OWI 配置设置:

    您能否发送电路板图片、以便查看您使用的跳线配置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    很好。 重置三个按钮后、效果良好
    我没有看到我们必须通过单击之前的3个按钮来重置 OWI 配置设置、以激活 OWI 模式。
    感谢你的帮助
    此致、

    Corentin