This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225EVM:测试时不使用 TSW1400EVM 和/或 RX-TX 环回

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7222, CDCE72010, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679643/afe7225evm-test-without-tsw1400evm-and-or-rx-tx-loopback

器件型号:AFE7225EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7222CDCE72010AFE7225

您好!

我有 AFE7225EVM、其中包含 AFE7222模拟前端 IC。 我想在不使用 TSW140x EVM 的情况下测试电路板。 我知道最简单的方法是使用 TSW 板、但在购买 TSW 板之前、我需要确保我的 AFE 板正常工作。 我阅读了数据表、可以选择使用 RX-TX 环回。 我已经尝试更改了大多数可能与回送相关但无法管理的寄存器。

以下是我的测试配置:

该电路板由 TI 提供的6V 墙上适配器供电、电源跳线保持原样、并根据 AFE7225EVM 用户指南检查它们是否正确。

CDC 辅助输入:24MHz 正弦波(2Vpp)

INA 或 INB:1MHz 或2MHz 或4MHz 正弦波- 1MHz 或2MHz 或4MHz 载波 AM/FM 调制信号(2Vpp 和最大 20kHz 带宽)-尝试了几乎所有设置的所有组合。

IOUTA 或 IOUTB 连接到频谱分析仪。

4、CDC 寄存器保持不变、AFE 被计时为辅助(8MHz)的/3、尝试将其除以/1、但仍然不幸运。

5.尝试 了随 GUI 提供的 AFE7225_reg.txt 和 CDCE72010_reg.txt。 只需同时设置 RX_TX_LBPK 和 RX_TX_LBPK_SRC。

6.尝试复位所有寄存器,同时只设置 RX_TX_LBPK 和 RX_TX_LBPK_SRC。

7.尝试在 RX 和 TX 通道上启用 CMIX、混频器、QMC 选项。

8.尝试在 TX 通道上启用 FIFO 选项。

9.尝试将输入连接到 A 和 B 通道并将所有 DAC 转发到同一通道。

并尝试了另一种选择、但仍然不幸运。 您能否解释一下、如果可以这样使用回送功能、或者我是否误解了整个概念? 或者是否有办法在不使用 TSW 板的情况下测试 AFE7225EVM?

感谢您的观看、

此致、

亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasin、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasin、

    我从未尝试过在回送模式下运行电路板。 问题到底是什么? 很显然、您无法使用环回模式。 但是、您能在我继续之前验证几件事吗?

    您能否验证所有 IC 是否正常供电并使用示波器、您能否验证时钟是否出现在正确的引脚上。 您是否肯定 GUI 正在与 EVM 通信? 在对 GUI 进行编程以确认时、可能会探测 SPI 引脚。 当您再次检查硬件时、我将立即尝试进入实验、以启动并运行该硬件。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    首先、感谢您的快速回复。

    我不知道具体的问题是什么、但我想确保我没有遗漏任何将卡置于环回模式的步骤。 因此、我尝试详细介绍我的设置。 根据数据表、如果 SPI 正在工作并且存在时钟和电压、只需设置 RX-TX-LBPK 和 RX-TX-LBPK-SRC 位即可。 AFAIK、我的时钟方案(在具有/3分频的 CDC AUX 上为24MHz、最大 INA 或 INB 上正弦或20kHz AM/FM 调制的4MHz 输入信号)似乎 是正确的、至少 IOUTA 或 IOUTB 上有一些可在频谱分析仪上计算的输出。

    我已检查 IC 和 TP 上的电压、VCM 电压约为1.78V、但未检查时钟。 一旦我仔细检查了电压、时钟并探测了 SPI、我就会通知您。

    希望您可以使回送模式在实验室中运行、如果您告诉我实验室测试结果、我将不胜感激。

    此致、

    亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    我已经仔细检查了卡上的所有电压、测试点和 IC 引脚上的电压看起来都是正确的。 我已经探测了 SPI、似乎正在工作。 附件您可以找到 CDC 的"全部发送"SPI 命令、对于 AFE、我观察到 SPI 时钟和 SPI 数据可用、但没有图片、因为连接未路由到引脚以方便测量。

    我意识到、从 SMA 连接器中的 CDC AUX 连接到 CDC IC 的 C83 (10nF 电容器)在我的板上缺失。 因此、CDC 似乎不由 AUX IN 计时。 我仔细检查了原理图(属于 REV.C、但我的 EVM 为 Rev.B)、C83未标记为 DNI。 此外、在我的卡配置中、CLKIN SMA 连接器前面的组件未安装。 您的电路板替代时钟方案是什么? 我可以短接 C83的引脚吗? 或者、如果没有 CDC IC、如何为 EVM 计时并测试回送功能?

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚辛

    我想 AFE7225附带一个连接到 CDC 次级基准输入的板载19.2MHz 晶体。 使用正确的分频器、您可以使用此选项为 EVM 的其余部分生成时钟。 您还可以在外部为 AFE 和 FPGA 提供时钟、因为它们是原理图中的选项。 只需确保 时钟源 彼此同相。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    我已经安装了 C83 (10nF 10V 201封 装电容器)、并且 CDC IC 的时钟已成功计时。 但是、AFE 似乎不计时。 我已经使用24MHz 正弦为 CDC AUX 计时、将输出0的分频器设置为/3、并且测量的输出低于:

    测量 1 - CDC 输出0的时钟测量- div /3 (T9射频变压器的默认输入):

    我还测量了 CDC 的输出1和输出8、它们看起来是正确的、结果如下所示:

    测量 2 - CDC 输出1的时钟测量- div /3

     

    测量 3 - CDC 输出8的时钟测量- div /8

    因此、我尝试选择输出1作为 AFE 时钟源、我移除了 R76并安装了 R79 0r 电阻器。 但这次 CDC 的输出0具有 Meas 等正常时钟信号。 2和输出1类似于测量值。 1。

    我不知道是什么导致了这种问题、但由于射频变压器没有输出、因此 AFE 似乎不计时、因为输入无效。

    请告诉我您是否有此问题的任何故障排除步骤、以及您是否需要更多信息。

    此致、

    亚辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、  

    很抱歉、我仍在尝试获取功能 AFE7225。 有趣的是、连接到变压器的任何东西似乎都失真。 为了验证这一点、移除 R74、R76和 R79、并探测最靠近 CDC 的电阻器焊盘。 如果两个信号都远离 CDC、 则变压器上可能会有一些东西。

    您还可以安装 R74并使用 sig gen 在外部提供时钟。 您是否仍然在变压器的输入端看到信号失真、并且变压器没有输出? 这也会进一步验证变压器可能会以某种方式使您的信号失真。 确保安装了 R86、以确保 T9的另一个输入接地。 我仍在寻找一款板、希望我能够启动并运行一款板、以获得更好的帮助。   

    优素福