This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:触发选项

Guru**** 2614005 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678942/adc12dj3200evm-trigger-option

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVMADC12DJ3200

您好!

如何在高速数据转换器专业版中激活触发器选项。 4.80?

我使用 ADC12DJ3200EVM Rev.A + TSW14J57EVM 修订版 E

 

谢谢、

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vladimir
    TSW14J57EVM 修订版 E 的初始 ADC12DJ3200EVM 固件不支持触发模式。
    我们的固件团队一直致力于添加功能。 让我与他们联系、并在明天提供更多信息以作出回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。

    我想知道何时执行触发模式。

    我们需要尽快这样做。

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vladimir

    我应该能够提供一些将在明天的设置中启用触发模式的功能。

    请告诉我您使用的是哪种 ADC12DJ3200 JMODE。

    同时确保您使用的是 High Speed Data Converter Pro v4.80。 该解决方案涉及一个补丁、该补丁会将一些文件添加到该特定软件版本中。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我使用的是 JMODE0、JMODE2和高速数据转换器专业版 v4.80。

    谢谢、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vladimir

    确保 High Speed Data Converter Pro 未运行、然后为 v4.80安装以下补丁:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/3343.HSDC-Pro-Patch-v4.80.02.zip

    文件 ADC12DJxx00_JMODE2_trig.ini 已添加到以下文件夹位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    还将添加其他几个支持文件。

    在 Select ADC 字段中、选择"ADC12DJxx00_JMODE2_TRIG"。

    如果这适用于 JMODE2、则可以通过将现有 ADC12DJxx00_JMODE0.ini 文件与上述新 JMODE2文件进行比较并按如下方式进行编辑/添加来创建新文件 ADC12DJxx00_JMODE0_trig.ini:  

    1. 接口名称必须更改为 TSW14J57revE_BRAM_RxOnly" 16L_TRIG_firmware
    2. 需要添加以下参数-  菜单启用="触发选项"
    3. 需要添加以下五个与触发器相关的参数–

    触发输入极性选择= 1

    触发输出默认状态= 0

    触发输出脉宽= 40

    基于 Sysref 的主从触发器= 0

    捕获触发器 SMA = 1

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我能够启用触发模式。  现在、我将检查该模式。

    谢谢你

    弗拉基米尔