This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:使用 Δ-Σ 评估软件更改时钟速度时出现的问题以及其他问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680475/ads127l01evm-issues-changing-the-clock-speed-with-delta-sigma-evaluation-software-and-other-questions

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件:ADS127L01ADS1274

更改 ADS127L01评估板的时钟速度时、我们遇到一些问题。 更改软件中的时钟速度应更改采样率、但屏幕上输出的迹线不会改变。 无论采样频率是100000Hz 还是17600000Hz、输出的正弦波迹线看起来都是相同的。
当我们将跟踪输出到文本文件时、它会显示正确的数据速率(对于17600000Hz 时钟速度为550000Hz、对于100000 Hz 时钟速度为3125Hz)。

此外、我们可以采集的最大数据点数为64000。 是否有任何方法可以增大此值? 我们希望获得100 KHz 信号的10秒迹线、而这几乎没有足够的数据点。

是否有办法在您的软件之外与这些电路板通信? 软件内的脚本无法让我们轻松循环浏览多个数据收集。

最后、是否有任何方法可以从同一台计算机上的多个电路板收集/同步数据? Delta Sigma 软件仅显示连接了1块电路板。 我们购买了三块 ADS127L01EVM 电路板、旨在收集多个及时同步的100KHz 正弦波的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    如何调整 CLK 输入频率? 在 EVM 上、JP6可用于选择16MHz、8MHz 或4MHz (分别为 HR、LP 或 VLP 模式)。 如果您从外部源提供时钟信号、则可以卸载 JP6上的分流器并将信号发生器输出连接到 JP6[1、3、5](即左侧的任何接头)。 数据分析窗口中的"时钟(Hz)"参数仅用于记录数据收集期间使用的时钟频率。 保存数据时、该时钟频率和产生的数据速率将在文本文件顶部记录。

    我知道您希望收集超过10秒的数据、但遗憾的是、现在使用 EVM 无法做到这一点。 由于 Tiva 微控制器上的内存量、我们被限制在64k 点。 您可以使用调试接头(J6)连接到单独的微控制器、并安装 JP1以禁用板载 Tiva。 请注意、调试接头位于电平转换器之前、因此 DVDD 应设置为与微控制器相同的逻辑电平。

    GUI 和 EVM 硬件当前都无法支持菊花链器件。 DAISYIN 引脚短接至接地平面。

    请记住、EVM 旨在用作评估工具、帮助您熟悉 ADC 特性和性能。 我从过去的客户那里注意到、许多客户希望获得更大的样品尺寸、因此我们将了解这一点是否可以改进。 我还认为、支持菊花链器件也是一个有用的更新、因此我也将注意到这一点。

    感谢您的反馈。 如果您有任何疑问、请告诉我。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复! 似乎有一些误解、我认为数据分析窗口中的时钟参数改变了时钟速度。 很高兴知道它只是用于记录。  如果我们使用函数发生器作为外部源、我们需要什么振幅信号? 此外、我们要将函数发生器的负极连接到哪里? 连接到任何接地测试点(例如 TP9或 TP22)?

    不幸的是、软件和硬件一次无法支持多个连接的设备。 不过、我知道这是一个评估板、并不是所有功能都在那里。

    这些评估板似乎不适合我们的使用。 我们之所以获得这些电路板、是因为它们是24位512 KHz、我们计划使用它们从两个100 KHz 正弦波收集数据、以解调信号后处理。 由于我们无法一次从多个器件收集数据、因此无法正常工作。 您能否推荐其他适合我们使用的 ADC? 我们需要24位、512 KHz、同时至少收集两个通道的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    外部时钟输入应具有等于 DVDD 的峰峰值振幅和1/2 Vs 偏移。 函数发生器的接地端应连接到 EVM 上的任何 GND 测试点。

    对于512kHz 及以上的数据速率、我们的产品系列目前没有任何多通道同步采样 ADC。 同一系列中的 ADS1274/78是4通道和8通道器件、同步采样速率高达144kSPS。

    正如我之前提到的、我认为这是我们应该在 EVM 上支持的功能。 我希望您仍然可以使用 EVM 评估 ADS127L01的预期性能、并对创建定制双通道设计充满信心。 我们很乐意在设计过程中提供评论和反馈。

    此致、