This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:接口、输出数据、模式更改

Guru**** 2879010 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680758/ads4149evm-interface-output-data-mode-change

器件型号:ADS4149EVM

您好!

我尝试从 J5获取由 ADS4149EVM 上的14位二进制代码组成的数据。 因此、我删除 了 RN3、RN4、RN5和 RN6并安装了 U7、我只需按照用户指南的说明进行操作。  

但我仍然收集更像 LVDS 模式的数据。

它看起来是这样的  

但我希望 从 J5获取的是这种数据。

请告诉我应该如何设置。  

第一张图片是 LVDS 模式、第二张图片是 CMOS 模式、这是对的吗?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung、

    您的电路板上是否安装了 RN1和 RN2? 如果使用并行 SPI、是否已将跳线设置为在 CMOS 模式下输出? 如果您使用串行 SPI、您是否向寄存器写入了以将输出模式设置为 CMOS?  加电后是否对 ADC 进行了复位?  如果所有这些都是肯定的、您能否探测到缓冲器的输入并查看输入是否处于 CMOS 电平?

    此致、

    Jim