This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:如何布线 JESD204B 布局?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680746/adc32rf45-how-routing-the-jesd204b-layout

器件型号:ADC32RF45

你好

JESD204B 是否可以帮助布局穿过直流/直流区域?


DCDC 器件 LMZ31520RLGR 和 TPS84A20RVQR。

JESD204B 是否能够通过 DCDC 区域下的内层?
还是必须无条件避免使用直流/直流转换器?
您如何建议对 JESD204B 线路进行布线?
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我猜电源将被路由到内部电源平面、其中 GND 层位于电源平面上方或下方、或者两者都位于内部电源平面上。 然后、您可以沿着电路板的顶部或底部边缘对 JESD204B 串行器/解串器通道进行布线、以远离功率器件。 例如、如果电路板顶部有稳压器、我会尝试将串行器/解串器布置在电路板的底部或靠近底部的层上。 布线长度对于串行器/解串器线路不重要、由于该标准的弹性缓冲器特性、要配对的布线可能会有很多偏差。 如果为这些布线使用内层、请确保信号布线上方和下方有连续的 GND 平面、不会发生分割。 有关这些信号布线的更多指导原则、请参阅随附的文档。 您可以下载我们所有高速数据转换器 JESD204B EVM 的电路板设计文件、例如 ADC32RF45EVM。 这些 位于 TI 网站上的产品文件夹下。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6153.High-Speed-Serial-Link-Layout-Recommendations.pptx