This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:系统增益校准关闭

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680653/ads1248-system-gain-calibration-is-off

器件型号:ADS1248

大家好、我一直在尝试使 ADS1248上的校准命令正常工作、但系统增益校准无法正常工作。 为了校准它、我将 MUX1配置为0x22并订购校准、为了确保不会出现时序错误、我使用 DRY 引脚来了解何时发出下一条命令。 我将发送2个文本文件、其中包含发送和接收的时间和值、其中一个为方便起见进行了注释、另一个为不方便。

来执行 SYS。 增益校准 在尝试校准之前、我将短接模拟输入。 我将内部基准调整为2.047 mV、并将增益设置为8、然后发送 SYS 增益校准。 命令。 校准后。 问题在于校准后、满量程寄存器的值为 E070D6、然后再校准它的值为400140。 如果我按照第39页的公式17、我发现 FSC/400000h 是3、这与第40页的表16是不符合的。

e2e.ti.com/.../SPI1WNotes.txt

e2e.ti.com/.../SPI1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:


    通常、对于 ADS1248、我不会使用增益校准命令。 每个增益的增益均经过出厂调整、无需任何增益校准即可获得非常好的增益误差结果。 我只会在电源中点将输入短接在一起并运行自偏移校准。

    如果您确实希望运行自偏移校准、则在您的配置中将很难执行此操作。 通常、您会输入一个可为您提供满量程 ADC 输出的输入、而校准会将其缩放以获得7FFFFFh。 在 PGA=1时、这将输入 VREF。 在另一个增益中、您需要输入您认为是满量程电压的值。 即使在 PGA=1时、基准电压也需要处于 PGA 的输入范围内、这意味着基准电压的 VREFCOM 不能处于 AVSS (单极电源的 GND)。

    无论如何、我的建议是不运行增益校准、而只执行自偏移校准。


    吴约瑟